This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 PMBus 上拉电阻器问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766063/ucd3138-questions-of-ucd3138-pmbus-pull-up-resistor

器件型号:UCD3138

大家好、

TI 是否为 PMBus 数据/PMBus 时钟引脚推荐了上拉电阻器值?

如果我们将10k 置于上拉状态,则会遇到固件下载失败,我想再次确认,如果我继续使用开环板,将1.5k 置于上拉状态,则可以解决固件下载问题。

谢谢、我想知道、如果我放置一个更高的电阻器上拉、会产生什么副作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上拉电阻值取决于连接到总线的从器件数量、总线电容和通信速度。
    因此、上拉电阻器没有一个单一的建议值。
    对于400bps 的速度、我建议使用750欧姆或1k 欧姆的值。
    如果您将总线电容降至最低并将速度降至100KHz、则可以使用更高的上拉值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    谢谢、我明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎。 请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、