Other Parts Discussed in Thread: TPS54308
Hiii、
我正在尝试 使用 Fly-Buck 拓扑设计隔离式电源。 输入电压范围为12至24V。 我已为 我的应用选择 TPS54308 IC。 数据表中提到 MOSFET 最大击穿电压为 28V。 在输入电压为24V 时,如果 I switch,请关闭 MOSFET 上的尖峰可能会超过28V,这可能会损坏 IC。 建议我是否可以使用该 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hiii、
TI 如何推荐 IC、高达28V 的输入电压电平 、 第13页的 TPS54308数据表中给出了同样的建议。 我还同意 u、尖峰取决于 PCB 布局。 我没有检查这一点、因为它是设计阶段。 能否确认 MOSFET 的击穿电压是否为28V? 还建议使用适用于 Flybuck 应用的 IC、其最大输入电压为24V、所需的隔离输出电压为25V、0.2A。
U1VINENNGBOOTFBSWVINVOUTL1 10uHC3315246TPS54308VOUT=3.3V、3AC422uFC110uFVIN= 8V ~ 28VC20.1uF0.1uFC522uFR4511l QR5105l QR149.9 QR2100l QR322.1kSpt 德州仪器(TI)的文档和应用程序中的以下部分不保证完整性和完整性:德州仪器(TI)文档资料 R62kO13TPS54308www.ti.com TI 的客户在确定组件是否适合其用途方面有着重要意义。 客户应验证并测试其设计实现以确认系统功能。8.1应用信息 TPS54308通常用作降压转换器、 可将8V 至28V 的输入电压转换为3.3V 的传真输出电压。8.2典型应用8.2.1 TPS54308 8V 至28V 输入、5V 输出转换器图15。 5V、3A 参考设计
您好!
如何计算 IC 中的功率损耗。 数据表中没有曲线可用于了解 IC 从 Vin 汲取的输入电流。 要计算 MOSFET 的损耗,只给出 Rdson,没有数据计算开关损耗。 在关断 Tun 时,电感器电流将流经低侧 MOSFET 体二极管,然后再变为负电流。 也没有体二极管的详细信息。 到第2点、我需要添加缓冲电路 、在数据表中没有有关增加引导电阻的详细信息。 请帮帮我。