This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:输入电压为24V 的 TPS54308

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766299/tps54308-tps54308-at-input-voltage-24v

器件型号:TPS54308

Hiii、

     我正在尝试 使用 Fly-Buck 拓扑设计隔离式电源。 输入电压范围为12至24V。 我已为 我的应用选择 TPS54308 IC。 数据表中提到 MOSFET 最大击穿电压为 28V。  在输入电压为24V 时,如果 I switch,请关闭 MOSFET 上的尖峰可能会超过28V,这可能会损坏 IC。 建议我是否可以使用该 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尖峰的额定值为布局、如果您已检查尖峰是否大于28V、则存在很高的损坏风险。

    请参阅以下应用手册来设计 Fly-Buck。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii、

          TI 如何推荐 IC、高达28V 的输入电压电平 、  第13页的 TPS54308数据表中给出了同样的建议。 我还同意 u、尖峰取决于 PCB 布局。 我没有检查这一点、因为它是设计阶段。 能否确认 MOSFET 的击穿电压是否为28V?  还建议使用适用于 Flybuck 应用的 IC、其最大输入电压为24V、所需的隔离输出电压为25V、0.2A。

    U1VINENNGBOOTFBSWVINVOUTL1 10uHC3315246TPS54308VOUT=3.3V、3AC422uFC110uFVIN= 8V ~ Copyright28VC20.1uF0.1uFC522uFR4511l QR5105l QR149.9 QR2100l QR322.1kSpt 德州仪器(TI)的文档和应用程序中的以下部分不保证完整性和完整性:德州仪器(TI)文档资料 R62kO13TPS54308www.ti.com TI 的客户在确定组件是否适合其用途方面有着重要意义。 客户应验证并测试其设计实现以确认系统功能。8.1应用信息 TPS54308通常用作降压转换器、 可将8V 至28V 的输入电压转换为3.3V 的传真输出电压。8.2典型应用8.2.1 TPS54308 8V 至28V 输入、5V 输出转换器图15。 5V、3A 参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这是一个28V 器件、但设计应留有一定的裕度、24V 应用的4V 裕度不是很大、因此需要良好的布局来确保尖峰电压低于28V。 我无法保证如果有任何损坏风险、因为仍有许多客户将此器件用于24V 应用。 此设计有两项建议:
    1.将输入电容靠近 IC 的 VIN 和 GND 引脚放置、并添加0.1uF 电容以降低尖峰。
    2.添加缓冲器或增加引导电阻以降低高侧 FET 的压摆率

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        如何计算 IC 中的功率损耗。  数据表中没有曲线可用于了解 IC 从 Vin 汲取的输入电流。  要计算 MOSFET 的损耗,只给出 Rdson,没有数据计算开关损耗。  在关断 Tun 时,电感器电流将流经低侧 MOSFET 体二极管,然后再变为负电流。 也没有体二极管的详细信息。 到第2点、我需要添加缓冲电路 、在数据表中没有有关增加引导电阻的详细信息。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于开关损耗计算、您可以在工作台上测试导通时间和关断时间。

    对于体二极管、压降约为0.6V。

    缓冲器连接到 SW。

    肖恩