Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006, LMG1020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 由于此脉冲驱动器(LMG1020EVM-006)的开关频率在数据表中显示为0.1-1MHz、因此如果控制信号的频率低于0.1MHz (如40KHz)、该怎么办?
在某些情况下、我需要生成具有100-200ns 脉冲宽度和20-40KHz 频率的输出、该驱动器是否实现了该功能?
谢谢。