This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:输入频率是否有要求?

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766165/lmg1020-is-there-requirement-for-the-input-frequency

器件型号:LMG1020

由于此脉冲驱动器(LMG1020EVM-006)的开关频率在数据表中显示为0.1-1MHz、因此如果控制信号的频率低于0.1MHz (如40KHz)、该怎么办?

在某些情况下、我需要生成具有100-200ns 脉冲宽度和20-40KHz 频率的输出、该驱动器是否实现了该功能?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiufeng、

    欢迎使用 e2e!

    LMG1020的开关频率可低至20kHz、也可低得多。 它专门用于运行频率远高于1MHz、远低于100ns。
    切换应用程序时不应出现问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    记录良好。 非常感谢。