This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:输入/输出电阻很大

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D, TPS2065
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762157/tps2065d-input-output-resistance-is-much-to-large

器件型号:TPS2065D
主题中讨论的其他器件: TPS2065

我已经使用 TPS2065D 对原型板进行了测试。

T = 25°C;Vin = 5V;Rload = 10 Ω;-> 500mA。

请参阅数据表、Rdson 的值应为100m Ω。

这会导致 TPS2065的输入和输出之间的预期压降为50mV。

我有10个备选测试、TPS2065D 上的输入和输出之间具有以下压降:

  • 1x 75mV (150m Ω)
  • 1x 90mV (180m Ω)
  • 5X 150mV (300m Ω)
  • 1x 200mV (400m Ω)
  • 2x 300mV (600m Ω)

所有值都不在预期区域中。 其中许多比预期的要大得多。

我是否可能遇到 TPS2065D 充电不良的情况?

或者、这些值的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hannes Ulbing、

    有问题。 您是如何测量电流的? 您是如何测量电压的?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我使用万用表以及用于在串联生产中测试电路板的测试适配器测量了输入和输出上的电压。 我有一个10欧姆的负载、并计算了电流值。

    我还使用万用表测量了电流值。

    此致 Hannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hannes、


    您是否使用了开尔文感应? Vin 电压和 Vout 电压应在器件引脚上测量。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hannes、

    您的案例的任何更新、都能得到解决。 如果没有回复、我将关闭此主题。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我花费了大量时间来改进测量、尤其是在用于大规模生产的测试适配器上。
    结果完全相同。 其中的非电阻介于100m Ω 和100m Ω 之间、最大值为640m Ω。

    我还将其中一个 TPS2065D 替换为分销商的新器件。 该器件的预期结果为85m Ω。 因此、我们的原型板确实有一系列不良器件或一些假器件。 这些器件由电路板制造商购买。

    TI 是否可能生产此类器件或市场上是否存在假冒器件?

    此致
    Hannes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hannes、

    这很有趣、我们之前遇到过这种情况。 市场上有假冒器件、不是由 TI 制造、是由其他制造商制造、而是标记了 TI 标识。

    TI 将在每个器件上市前测试它们。 只有当参数(如 RDS_ON)的测试结果通过时、我们才会将器件推向市场。
    请从 TI 或普通分销商处获取器件。

    此致、
    Bob