Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D, TPS2065
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2065D 主题中讨论的其他器件: TPS2065
我已经使用 TPS2065D 对原型板进行了测试。
T = 25°C;Vin = 5V;Rload = 10 Ω;-> 500mA。
请参阅数据表、Rdson 的值应为100m Ω。
这会导致 TPS2065的输入和输出之间的预期压降为50mV。
我有10个备选测试、TPS2065D 上的输入和输出之间具有以下压降:
- 1x 75mV (150m Ω)
- 1x 90mV (180m Ω)
- 5X 150mV (300m Ω)
- 1x 200mV (400m Ω)
- 2x 300mV (600m Ω)
所有值都不在预期区域中。 其中许多比预期的要大得多。
我是否可能遇到 TPS2065D 充电不良的情况?
或者、这些值的原因是什么?