Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好!
理论上、是否可以通过减小 RAC 和 RSR 的值来增大 BQ25713的电流限制?
了解电流限制和步长也会相应地变化、是否存在使用1Mohm 电阻器的其他问题?
此外、如数据表第71页的图46所示、欧姆值的 ω 符号为"W"(让电阻值作为其额定功率)。
谢谢、此致、
Alberto