This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:更高的输出电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766039/bq25713-higher-output-current

器件型号:BQ25713

您好!

理论上、是否可以通过减小 RAC 和 RSR 的值来增大 BQ25713的电流限制?

了解电流限制和步长也会相应地变化、是否存在使用1Mohm 电阻器的其他问题?

此外、如数据表第71页的图46所示、欧姆值的 ω 符号为"W"(让电阻值作为其额定功率)。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    R_AC 电流测量不仅用于输入电流限制、还用于开关稳压器的平均电流模式控制。 减小电阻器的值将降低该测量的信噪比、从而降低反馈环路的稳定性。 我们验证的最小值为0.01m Ω。 您可能会略微减小此值并获得您建议的类型的小比例、但如果将其减小1/10、则会导致反馈不稳定以及器件无法正确调节。

    感谢您提供附带说明、我已将其添加到我们的文档跟踪列表中。

    此致、
    Steve