This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65651:如何了解绝对最大额定值和建议运行条件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765889/tps65651-how-to-understanding-absolute-maximum-ratings-and-recomend-operation-condition

主题中讨论的其他器件:TPS65651

你好

如何了解 TPS65651的绝对最大额定值和建议运行条件?  只要电压处于绝对最大额定值的值范围内,该器件就会正常工作。

我的 SCH 如下所示,Vin 为 Vin_4_2,如果 Vin_4_2连接到5V 电源,是否有风险? 5V 似乎在绝对最大额定值范围内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月25日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    数据表有一个脚注(复制如下)、说明了如何解释绝对最大额定值。 基本上、不建议在超出"建议运行条件"部分列出的条件下运行。 这并不是 TPS65651特有的、与大多数其他 TI 器件相似。

    此致、
    辽卡特


    (1)应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力额定值
    以及器件在这些条件下或在超出建议运行条件的任何其他条件下的功能运行
    并不表示条件。 长时间处于绝对最大额定值条件下会影响器件的可靠性。