请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65651你好
如何了解 TPS65651的绝对最大额定值和建议运行条件? 只要电压处于绝对最大额定值的值范围内,该器件就会正常工作。
我的 SCH 如下所示,Vin 为 Vin_4_2,如果 Vin_4_2连接到5V 电源,是否有风险? 5V 似乎在绝对最大额定值范围内
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
如何了解 TPS65651的绝对最大额定值和建议运行条件? 只要电压处于绝对最大额定值的值范围内,该器件就会正常工作。
我的 SCH 如下所示,Vin 为 Vin_4_2,如果 Vin_4_2连接到5V 电源,是否有风险? 5V 似乎在绝对最大额定值范围内