请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8758-E0 我注意到、数据表列出了 x 和 y 尺寸及其机械公差、但厚度尺寸仅显示1 mm MAX 尺寸。 该组件的标称和最小高度是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到、数据表列出了 x 和 y 尺寸及其机械公差、但厚度尺寸仅显示1 mm MAX 尺寸。 该组件的标称和最小高度是多少?