Other Parts Discussed in Thread: BQ24020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24020 您好!
我使用 BQ24020为锂聚合物电池充电、该电池具有内置保护功能、使用基于 S-8261的保护电路、该电路具有过放电保护功能并在大约3V 的电压下切断。 电池电量耗尽后、我将电源连接到 USB 输入端、电池不会再充电。 我得到零电流。 如果我将5V 电压连接到交流输入、电池将以大约750mA 的电流开始充电。 如果我断开并再次连接到 USB 输入、它现在的工作电流大约为450mA。 Rset 电阻器为806R。
为什么充电被 USB 输入锁定而不是 AC 输入锁定? 如何获取 USB 输入以启动充电?
谢谢!!