This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24020:使用 S-8261保护与锂聚合物电池兼容

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764491/bq24020-compatibility-with-lipo-battery-using-s-8261-protection

器件型号:BQ24020

您好!

我使用 BQ24020为锂聚合物电池充电、该电池具有内置保护功能、使用基于 S-8261的保护电路、该电路具有过放电保护功能并在大约3V 的电压下切断。 电池电量耗尽后、我将电源连接到 USB 输入端、电池不会再充电。 我得到零电流。 如果我将5V 电压连接到交流输入、电池将以大约750mA 的电流开始充电。 如果我断开并再次连接到 USB 输入、它现在的工作电流大约为450mA。 Rset 电阻器为806R。  

为什么充电被 USB 输入锁定而不是 AC 输入锁定? 如何获取 USB 输入以启动充电?  

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    根据 ISET2的配置、从 USB 输入充电电流被限制在100mA 或500mA。 但看起来像500mA 配置。
    从交流输入充电时、充电电流由 ISET1上的电阻器设置。 看起来是750mA。
    似乎保护器需要交流输入提供的较高电流才能进行复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的回复。 这是我认为可能发生的情况、但是、BQ24020的数据表建议、如果检测到小于3V (正如电池保护关断情况下的预期)、bq24020将尝试以大约100mA 的电流进行预充电(交流或 USB 输入)。 (io (prechg)=(Vset*Vprech)/Rset=322*255/806=101mA)。 交流电或 USB 输入之间不应存在差异。 是否唯一使 Rset 更小以使两个输入复位电池的选项?

    (我确实将 ISET2拉高以强制500mA 充电率。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Cam
    我们正在离线处理此问题、可以关闭论坛帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bill Johes">Cam
    我们正在离线处理此问题、可以关闭论坛帖子。

    [/报价]

    谢谢 Bill!