Other Parts Discussed in Thread: LM25119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25119 您好!
我目前正在基于 LM25119设计超级电容器充电器、其参数如下:
输入电压:24V
频率:200kHz
输出:CC-CV、30A、5.3V
超级电容器将在有限的输出电压下以恒定电流充电。 我需要选择一种提供恒定电流的方法。 对于 LM25119两相设计、通常的方法是使用比较器1进行电压反馈、并将比较器2 FB2输入连接到+VCC、通过强制其输出进入高阻抗状态来禁用它。 我的理由是比较器输出可以吸收比其能够提供更多的电流(这种情况在输出连接时类似于有线 OR 配置)。 因此、我的想法是-而不是禁用第二个比较器-将其用作恒流稳压器。 这样、我将创建一个双反馈稳压器、以便在超过输出电流或电压时、PWM 占空比将减小。 输出电流 FB2信号将由适当的电流感应芯片提供。 当然、我需要相应地调整补偿网络。 幸运的是、超级电容器在纹波和输出调节方面不是非常苛刻的负载。 这是可行的方法、还是应该依赖于通过源分流电阻器进行逐周期限制?
感谢您的善意帮助、
Michał Kobuszewski