This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:两相交错 CC/CV 运行- CV 为 COMP1、CC 为 COMP2?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766406/lm25119-2-phase-interleaved-cc-cv-operation---comp1-for-cv-and-comp2-for-cc

器件型号:LM25119

您好!

我目前正在基于 LM25119设计超级电容器充电器、其参数如下:

输入电压:24V

频率:200kHz

输出:CC-CV、30A、5.3V

超级电容器将在有限的输出电压下以恒定电流充电。 我需要选择一种提供恒定电流的方法。 对于 LM25119两相设计、通常的方法是使用比较器1进行电压反馈、并将比较器2 FB2输入连接到+VCC、通过强制其输出进入高阻抗状态来禁用它。 我的理由是比较器输出可以吸收比其能够提供更多的电流(这种情况在输出连接时类似于有线 OR 配置)。 因此、我的想法是-而不是禁用第二个比较器-将其用作恒流稳压器。 这样、我将创建一个双反馈稳压器、以便在超过输出电流或电压时、PWM 占空比将减小。 输出电流 FB2信号将由适当的电流感应芯片提供。 当然、我需要相应地调整补偿网络。 幸运的是、超级电容器在纹波和输出调节方面不是非常苛刻的负载。 这是可行的方法、还是应该依赖于通过源分流电阻器进行逐周期限制?

感谢您的善意帮助、

Michał Kobuszewski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    您的想法可能可行、但我没有使用此类器件的经验。
    您可能可以订购 EVM 进行一些测试、也可以使用 pspice 模型进行一些仿真。

    www.ti.com/.../toolssoftware


    谢谢