This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:系统电源要求

Guru**** 2618595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25600, BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765535/bq25600-sys-power-requirements

器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件:BQ25890、、

我在 BQ25600数据表的电源建议部分注意到、为了在 SYS 引脚上提供一个输出电压、VBUS 和 BAT 都是所需的电源输入。 这与之前的一节有关、该节介绍了器件如何加电、而 BQ25890仅将电池用作电源、该节指出仅需要其中一个 VBUS 或 BAT 在 SYS 上具有电压。 BQ25600上的 SYS 的双电源输入是实际要求还是数据表中的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25600电源条件与 BQ25890相同。 该器件可在需要 VBUS 和 VBAT 的充电模式下运行。 该器件可在仅需要电池的电池模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、当数据表中显示"为了在 SYS 上提供输出电压、 bq25600和 bq25600D 器件需要一个输入电压介于3.9V 和14.2V 之间的电源、且 VBUS 上的额定电流至少为100mA、而 BAT 上则需要一个电压> V BATUVLO 的单节锂离子电池。'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、描述不准确。 将在下一修订版中更新