Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 主题中讨论的其他器件:BQ51013、
其他人能否确认该设置 =<11>是否会向 Tx 发送"充电完成"数据包? 我已经尝试过 EN1、EN2和 TS-CTRL 的所有组合 、只获得"过热"或"未知" EPT 数据包。
我正在使用 AVID Tech 的 Qi 监听器来解码数据包。 我确认监听器可以在来自其他 Rx 设备的其他"充电完成"数据包上工作。 此外、使用在其他 Rx 器件上显示充电完成状态 但无法获取 bq51013以显示充电完成状态的焊盘。