This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:无法使 Rx 发送 EPT 和#39;充电完成#39;数据包发送到 Tx

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766059/bq51013b-cannot-get-rx-to-send-ept-charge-complete-packet-to-tx

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51013

其他人能否确认该设置 =<11>是否会向 Tx 发送"充电完成"数据包? 我已经尝试过 EN1、EN2和 TS-CTRL 的所有组合 、只获得"过热"或"未知" EPT 数据包。

我正在使用 AVID Tech 的 Qi 监听器来解码数据包。 我确认监听器可以在来自其他 Rx 设备的其他"充电完成"数据包上工作。 此外、使用在其他 Rx 器件上显示充电完成状态 但无法获取 bq51013以显示充电完成状态的焊盘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    EN1和 EN2高电平将发送充电完成。 BQ51013B 数据表的表4正确、(SLUSB62C)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道导致问题的原因。 EN1=EN2=1只有在 AD 引脚上没有电压(AD < VAD-PRS)时才发送"充电完成"数据包。 我使用 USB 来配置控制 ENx 引脚的 MCU。

    表4是正确的、但它可能有助于在某个位置说明这种情况。 或者、我可能错过了数据表中的该器件

    谢谢!