This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:关于 BC1.2数据接触检测

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764844/bq24297-about-bc1-2-data-contact-detection

器件型号:BQ24297

您好!

您能告诉我 bq24297数据接触检测吗?
数据表第19页介绍了以下内容。



但是、如果它遵循 BC1.2标准、
“SDP 或 CDP 或 DCP” 应根据其在0.5秒内是否处于低电平(0V 至0.8V)超过40ms 来判断
我的理解是否正确?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    在 DCD 检测到 D+/D-线缆已插入且500ms 计时器未过期后、它将继续执行主要检测。 主要检测用于区分 USB 主机(标准下流端口或 SDP)和不同类型的充电端口(充电下流端口或 CDP 和专用充电端口或 DCP)。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning - San、

    感谢您的友好支持。
    还有一件事我想问你。
    客户将开始重新检测 DCD 的延迟时间设置 为2秒。
    在此背景下、可能会发生检测错误、具体取决于集线器的连接状态。

    当 D+/D-在将集线器连接到 PC 后变为高阻态时、
    Vbus 上升后是否有下拉 D+/D-的时间调节?
    如果您知道标准信息、请告诉我。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    一旦输入电流检测完成、D+/D-引脚将为 HIZ。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。