Other Parts Discussed in Thread: BQ24297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24297 您好!
您能告诉我 bq24297数据接触检测吗?
数据表第19页介绍了以下内容。
但是、如果它遵循 BC1.2标准、
“SDP 或 CDP 或 DCP” 应根据其在0.5秒内是否处于低电平(0V 至0.8V)超过40ms 来判断
我的理解是否正确?
此致、
Yusuke