Other Parts Discussed in Thread: TPS22969, TPS22915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22969 主题中讨论的其他器件: TPS22915
我希望使用 TPS22969等高侧驱动器来切断 Raspberry PI 的电源。 正在寻找可用于完成工作的替代器件。 这个电流大小为6A、因此它可以工作、但看起来有点像死机。
为了控制 HSD、我计划使用 PIC。 除了电源管理、如果 Pic 在超时期间未看到握手、则 Pic 将充当监控电路来重置 Pi。
谢谢!