This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22969:Raspberry Pi 电源管理

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22969, TPS22915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766061/tps22969-raspberry-pi-power-management

器件型号:TPS22969
主题中讨论的其他器件: TPS22915

我希望使用 TPS22969等高侧驱动器来切断 Raspberry PI 的电源。  正在寻找可用于完成工作的替代器件。  这个电流大小为6A、因此它可以工作、但看起来有点像死机。

为了控制 HSD、我计划使用 PIC。  除了电源管理、如果 Pic 在超时期间未看到握手、则 Pic 将充当监控电路来重置 Pi。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能对您的系统规格做更多评论吗? 您的输入电压、输出电压、负载电流、负载电容是多少? 您是否需要任何其他功能、例如可调压摆率、快速输出放电或热关断?

    对于低电流应用、TPS22915是一个很好的起点。 该器件是否可以在该应用中工作?

    谢谢、

    黄亚瑟