您好;
您能否澄清 COMMx 线路在未使用时应如何连接? 即、我是否需要按照8.1.2.1中的暗示添加端接 R (假设它不是指内部 R)?
编程指南说我可以
8.1.2.1单端通信(UART)
主机控制器与 bq76PL455A-Q1之间的通信通过 UART 通信来执行
协议。 UART 接口需要以下配置:
1。COMML- kΩ 100k Ω 下拉至 DGND 进行连接。
2。COMML+ kΩ 100k Ω 上拉至 V5VAO。
8.1.2.2.8未使用的差分通信引脚
未使用的堆栈通信引脚(COMMH+/-、COMML+/-、FAULTH+/-、FAULTL+/-)具有内部
终端;如果不使用、这些引脚上无需外部上拉或下拉电阻器。 如果未使用、请离开
未使用的引脚未连接。 COMMH 驱动程序无法禁用。
然而、软件设计参考显示:(SLVA617A)
1.2.5在堆栈顶部的差分接口上禁用高侧接收器
以减少电流消耗并关闭接收因来自的噪声而产生的不需要的消息
在最顶部器件上方不存在电路板、该消息会关闭高侧差分接收器
堆栈顶部的 bq76PL455A-Q1器件上的接口(中器件地址1处的 bq76PL455A-Q1)
此示例)。 具体而言、该消息会清除通信中的 COMM_HIGH_EN 位
链中最顶部器件上的配置寄存器(地址16至17)