This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:COMMx 线的处置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765506/bq76pl455a-q1-disposition-of-commx-lines

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好;

您能否澄清 COMMx 线路在未使用时应如何连接? 即、我是否需要按照8.1.2.1中的暗示添加端接 R (假设它不是指内部 R)?

编程指南说我可以  

8.1.2.1单端通信(UART)
主机控制器与 bq76PL455A-Q1之间的通信通过 UART 通信来执行
协议。 UART 接口需要以下配置:
1。COMML- kΩ 100k Ω 下拉至 DGND 进行连接。
2。COMML+ kΩ 100k Ω 上拉至 V5VAO。

8.1.2.2.8未使用的差分通信引脚
未使用的堆栈通信引脚(COMMH+/-、COMML+/-、FAULTH+/-、FAULTL+/-)具有内部
终端;如果不使用、这些引脚上无需外部上拉或下拉电阻器。 如果未使用、请离开
未使用的引脚未连接。 COMMH 驱动程序无法禁用。

然而、软件设计参考显示:(SLVA617A)

1.2.5在堆栈顶部的差分接口上禁用高侧接收器
以减少电流消耗并关闭接收因来自的噪声而产生的不需要的消息
在最顶部器件上方不存在电路板、该消息会关闭高侧差分接收器
堆栈顶部的 bq76PL455A-Q1器件上的接口(中器件地址1处的 bq76PL455A-Q1)
此示例)。 具体而言、该消息会清除通信中的 COMM_HIGH_EN 位
链中最顶部器件上的配置寄存器(地址16至17)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    感谢您提出这个问题、清除这个问题的最佳方法是参考设计建议文档 www.ti.com/.../slua791a.pdf 中的表2 、其中显示了堆栈中每个器件的建议连接。

    对于单端模式、建议为 COMML 添加外部端接、如上文8.1.2.1节所示。 但是、对于堆栈中的任何其他器件、您始终必须使用 COMML+_进行通信、以便将其连接到下部器件的 COMMH。

    对于 COMMH 驱动器的禁用、数据表第7.3.10.1节中有一条注释"请注意、无法禁用 UART 接收器(RX)、COMMH+/–发送器和 COMML+/–接收器。" 因此、COMMH 发送器与接收器之间存在区别、您可以使用 COMM_HIGH_EN 位禁用接收器、但不能禁用 COMMH 发送器。

    希望这可以清除它、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Taylor;

    感谢您的回复。 我知道、不能禁用的是高侧发送器和低侧 RCVR。
    但还有一点需要说明:

    8.1.2.2.8未使用的差分通信引脚
    未使用的堆栈通信引脚(COMMH+/-、COMML+/-、FAULTH+/-、FAULTL+/-)具有内部
    终端;如果不使用、这些引脚上无需外部上拉或下拉电阻器。 如果未使用、请离开
    未使用的引脚未连接。

    这是图 36...未连接。?? 哪一项是正确的?...终止或保持未连接?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    从功能的角度来看、可以将引脚保持未连接状态、但从设计建议的角度来看、这是一种更好的做法、我们建议将上述表2链接中所示的外部端接包括在内。

    此致、

    泰勒