This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:平衡时检测到假电流

Guru**** 2618765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765267/bq76920-false-current-detected-while-balancing

器件型号:BQ76920

大家好、  

 我正在使用 bq76920的 BMS 上工作。 IC 非常出色。 感谢 TI。

OV、UV 、SCD、OCD 工作正常。

现在 、我尝试在该 IC 上实现平衡。 但当我开始平衡 890 mA 左右时、会显示电流。 但是、当我检查 分流器时 、分流器上没有压降。 可能是什么问题?

此外、在检测到短路或过流故障后、下一个逻辑应该是什么。 我想、在我们断开负载 MCU 连接之前、检测到短路或过流不会打开 MOSFET。 是否有任何其他方法或逻辑用于此?。 因为如果我们将此 BMS 连接到某个电路、而意外发生短路或过流、我们必须断开并重新连接。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    很高兴您喜欢 bq76920。
    平衡会影响电流读数、但在检测电阻器上没有差分电压的情况下、这可能表示基准发生漂移。 检查 SRP 和 SRN 引脚是否处于建议的工作范围内。 如果检测电阻器和 bq76920 VSS 未充分连接到电池-在平衡期间共模会显著变化。 产生意外电流的另一个常见原因是将设备参考(接地)连接到感应电阻器的不同侧。 不过、这通常可以通过检测电阻器上的电压来观察。

    短路或过载后的恢复过程取决于系统设计。 某些系统将等待一段时间并重试。 在此过程中、如果仍然存在短路、FET 将导通为短路。 FET 和散热器必须设计为采用这种设计、并且 MCU 必须在重试之间留出足够的冷却时间。 某些系统将等待一个信号、表明可以重试。 这可能是电池安装状态线路或充电器存在信号。 一些电池系统将尝试使用测试信号恢复。 bq76920的 CHG 引脚上具有负载检测比较器、可与低侧开关系统搭配使用。 如果较小的 CHG 下拉电流未使 CHG 引脚低于阈值、则 LOAD_AENT 位保持置位。 如果连接的系统具有残余负载、CHG 下拉电流可能无法使线路处于低电平、MCU 可能需要添加受控测试电流或其他技术。 对于高侧开关系统、bq76920负载检测不合适、MCU 将需要实施比较器或测量来确定何时可接受恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、先生、

    感谢你的答复。 我检查了电路、是的、干焊有一个小问题。 我正确焊接了该连接。 但现在它不断显示-54mA 的读数。 当我施加实际负载时、它仍然显示错误值。 我想问题是使用0x32寄存器。 当我们连接负载时、它不显示任何值。 但是、当我们断开负载时、它会显示一些值。

    此外、我检查了 R3和 R4上的电阻。 R3上的值是、它正确显示100欧姆、当我在 R4上检查时、它显示76欧姆。  但是、当我移除电阻器 R3和 R4上的 IC 时、它会显示100欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    这听起来好像您在安装部件的电路板上可能有一些污染或泄漏、或者部件损坏。 或者仪表可能会偏置 IC 中的某个东西。 当我在 EVM 上测量时、SRP 和 SRN 都测量100欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,
    我在我的电路中进行了一些检查。 我发现我的 IC 损坏了。 我更改了 IC、现在它工作正常。
    谢谢你。