Other Parts Discussed in Thread: LM3643
LM3643以恒定电流驱动。 我可以使用它来驱动3.7V 至5V 工作电压激光二极管吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sean、
不知怎么说、您的回答不能解决我的问题。 我将详细说明我的问题。 如果您对任何不清楚的部件有任何疑问、请告诉我。
我有 LM3643设计电路 PCBA (该电路曾布置在前面的接线柱中)。 它可以完美地驱动 LED。 现在、我正在考虑使用该 LM3643电路来驱动激光二极管。 该二极管具有以下电气规格:
输出功率:CW 1.6W
工作电压:3.7-5.5V
阈值电流:80mA
最大正向电流:1.7A。
不知怎么说、LM3643电路无法驱动激光二极管。 我在前面的帖子中发布了 LM3643寄存器配置和电路、以了解驱动激光二极管可能会出现什么问题。
谢谢、