This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:它是恒定电流吗? 我可以使用它来驱动激光二极管吗?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765497/lm3643-is-it-constant-current-can-i-use-it-to-drive-laser-diode

器件型号:LM3643

LM3643以恒定电流驱动。 我可以使用它来驱动3.7V 至5V 工作电压激光二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    当然、我们有一些客户使用此器件来驱动激光二极管、以实现面部识别或条形码扫描仪。 但是、对于输出电压范围有一个小问题、我们的最小 OVP 电压大约为4.75V、因此您能否确保正向电压范围。 如果电压低于4.75V、则正常。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    感谢你的答复。 激光二极管的工作电压范围为3.7V 至5.5V。 我使用 CC 控制的电源 TP1803D 验证了工作电压。 我尝试驱动激光二极管、不知怎么、它无法打开激光二极管。 目前、我将 LM3643配置为以下配置、 其他寄存器处于默认值。 激光二极管连接到 J3。 请告诉我是否需要修改任何特定配置来驱动寄存器或硬件中的激光二极管。

    寄存器地址(十六进制)

    寄存器数据(十六进制)

    1

    25

    3.

       25

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    是的、您的配置是正确的、但您需要注意我之前提到的 LM3643的最大输出电压、在您的最大电流下、激光二极管的最大正向电压是多少? 它无法支持5.5V。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    通过使用直流电源模块、该激光二极管经验证能够在3.7V、300mA 下工作。 因此、激光二极管可以在3.7V 电压下工作、低于4.75V。

    谢谢、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    这应该适合您的应用。 请单击"解决"、谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    不知怎么说、您的回答不能解决我的问题。 我将详细说明我的问题。 如果您对任何不清楚的部件有任何疑问、请告诉我。

    我有 LM3643设计电路 PCBA (该电路曾布置在前面的接线柱中)。 它可以完美地驱动 LED。 现在、我正在考虑使用该 LM3643电路来驱动激光二极管。 该二极管具有以下电气规格:

     输出功率:CW 1.6W
    工作电压:3.7-5.5V
    阈值电流:80mA

    最大正向电流:1.7A。  

    不知怎么说、LM3643电路无法驱动激光二极管。  我在前面的帖子中发布了 LM3643寄存器配置和电路、以了解驱动激光二极管可能会出现什么问题。

    谢谢、