This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:输出同步整流控制

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766052/ucc28951-output-synchronous-rectification-control

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950PMP6712

UCC28951是否可以进行配置、从而使输出同步整流器控制基于倍流器配置、而不是数据表中的中心抽头配置?

如果不是、是否有其他控制器具有任何类型的输出同步整流器控制而没有中间抽头变压器(不良的磁芯使用加上更高的电压应力)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nino

    UCC28951上的 SR 控制可在不对倍流器输出进行任何更改的情况下使用。

    Oroute 和 OUTF (SR 控制)信号与倍流器拓扑兼容。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup111/slup111.pdf 中的图3与 UCC28950数据表的图2进行比较。 很明显、对于倍流器和传统次级侧开关、使用相同的开关模式。 请注意、UCC28951和 UCC28950在这方面是相同的

    它们也可在不改变全波整流器输出的情况下使用-请参阅参考设计 PMP6712 www.ti.com/.../slura08.pdf

    此致
    Colin