Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, PMP6712
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 主题中讨论的其他器件: UCC28950、 PMP6712
UCC28951是否可以进行配置、从而使输出同步整流器控制基于倍流器配置、而不是数据表中的中心抽头配置?
如果不是、是否有其他控制器具有任何类型的输出同步整流器控制而没有中间抽头变压器(不良的磁芯使用加上更高的电压应力)?
谢谢!