Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, TPS54341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340 主题中讨论的其他器件: TPS54341
大家好、团队、
我对 TPS54340的开/关电路有一些疑问。
1.如果用户将 RT/CLK_Pin 设置为 GND、TPS54340是否会停止开关操作?
2.如果以上答案是"是"、RT/CLK_Pin 是否可以用作 开/关电路?
3.您是否曾将 RT/CLK_Pin 用作开/关电路?
4.如果以上答案为"是"、请分享有关该问题的参考设计。
用户希望有两个开/关电路。 用户计划将 EN_Pin 用作另一个开/关电路。
此致、
顺锡克·戈雅