This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:开/关电路

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760518/tps54340-on-off-circuit

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: TPS54341

大家好、团队、

我对 TPS54340的开/关电路有一些疑问。
1.如果用户将 RT/CLK_Pin 设置为 GND、TPS54340是否会停止开关操作?
2.如果以上答案是"是"、RT/CLK_Pin 是否可以用作 开/关电路?
3.您是否曾将 RT/CLK_Pin 用作开/关电路?
4.如果以上答案为"是"、请分享有关该问题的参考设计。
用户希望有两个开/关电路。  用户计划将 EN_Pin 用作另一个开/关电路。

此致、
顺锡克·戈雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Goa-San

    不保证 RT/CLK 引脚接地时的行为。 大多数器件将停止开关、而少数器件可能尝试以高频率进行开关。
    2.如果电路设置为将 RT 引脚接地、则重新激活后、初始频率将非常高、部件将无法正确调节。 几微秒后、该部件将正常运行。
    不,见上文答案2。
    4.没有我知道将 RT 上拉或下拉的参考设计。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回答。
    我还有其他有关 TPS54341的问题

    我认为 TPS54341的 SS/TR_Pin 可以作为 开/关电路的触发器。 是这样吗?

    此致、

    顺锡克·戈雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Goa-San、

    SS/TR 可用于保持低输出电压。 对于大多数负载而言、有一个小偏移并不重要。 请注意、某些电路将继续运行、因此功率将大于使用 EN 输入禁用器件的功率。 与使用 EN 引脚不同、当 SS/TR 引脚上升时、响应应是即时的。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Goa-San、

    您的设计问题是否已解决?

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、感谢您的支持!!