This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:EN 引脚 VIH 电平

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765808/tps61099-en-pin-vih-level

器件型号:TPS61099

你(们)好  

我想在 TPS61099升压 IC 的使能引脚上提供控制、但在数据表中、当输入电压大于1.5V 时、其 VIH 电平最大为1.2V。 在本例中、Vin 为4.2V。 请参见随附的图像。

请告诉我、它是正确的数据还是不正确的数据、因为我在典型应用中检查过、它与 Vin 直接短路。

除了这一点之外、TPS61099和 TPS61099x 还具有相同的 VIH 电平吗? 由于数据表中仅提到 TPS61099x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar:
    可以将 EN 短接至 VIN。 EN 的最大值与 VIN 的最大值相同、为6V。
    阈值是逻辑值,如果 EN 的电压达到阈值,电路将被启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqui

    是的、我同意您的意见。 但根据我的情况、它应该是最小阈值而不是最大值、这会导致混乱。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar:
    这是一个理解的词。:-)
    电压高于高阈值时、它将启用。 低于低电平、禁用。 我们不知道~~高电平到最小低电平之间的状态

    无论如何、这与您的应用无关。