Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61099 你(们)好
我想在 TPS61099升压 IC 的使能引脚上提供控制、但在数据表中、当输入电压大于1.5V 时、其 VIH 电平最大为1.2V。 在本例中、Vin 为4.2V。 请参见随附的图像。
请告诉我、它是正确的数据还是不正确的数据、因为我在典型应用中检查过、它与 Vin 直接短路。
除了这一点之外、TPS61099和 TPS61099x 还具有相同的 VIH 电平吗? 由于数据表中仅提到 TPS61099x。