Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2384 主题中讨论的其他器件: TPS23861
我的一位客户正在考虑将 TPS2384用于他们的新产品。
他们对该器件有以下问题? 请为客户回答我的问题吗?
问题1. TPS2384的 V10、V6.3、V3.3、V2.5输出是否可以 通过外部控制器的 I2C 控制来打开/关闭?
问题2. TI 是否可以拥有 具有相同或相似功能的更新器件?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。