This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:是否可以通过外部控制器的 I2C 控制来打开/关闭 V10、V6.3、V3.3、V2.5输出?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765307/tps2384-can-v10-v6-3-v3-3-v2-5-output-be-turned-on-off-by-i2c-control-from-a-external-controller

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861

 我的一位客户正在考虑将 TPS2384用于他们的新产品。

 他们对该器件有以下问题? 请为客户回答我的问题吗?

问题1. TPS2384的 V10、V6.3、V3.3、V2.5输出是否可以 通过外部控制器的 I2C 控制来打开/关闭?

问题2. TI 是否可以拥有 具有相同或相似功能的更新器件?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    我认为您不能禁用 V10、V6.3、V3.3、V2.5、因为它们是在内部生成的、供内部使用。 TPS23861是一款具有自主模式的较新器件、可提供2类电源。 我们在 TPS23861产品文件夹中提供了 GUI、参考代码和 EVM。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的回复。

    我可以再问您一个问题吗?

    I2C 能否单独打开/关闭连接在"N1"~"N4"和"RET1"~"RET4"之间的内部 LS 返回开关?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    TPS2384具有自动模式和手动模式。 在自动模式下、只要 PD 是兼容的1类 PD、端口就会自动开启。 在手动模式下、端口由主机通过 I2C 进行控制。 端口是独立的。 请注意、TPS23861具有更简单的硬件和软件设计。 开始使用我们的 EVM 和参考代码更容易、因此我强烈建议使用 TPS23861开始新设计。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    非常感谢您的回复。
    客户正在寻找可通过主机控制器打开/关闭 PD 开关的器件。
    TPS23861能否通过主机控制器打开/关闭 PD 开关?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    是的。 TPS23861也可由主机控制器控制。 我们还在 TI.com 上提供 MSP430参考代码。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢你的答复。
    我将向客户介绍 TPS23861。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。