大家好、
我们观察到只有最后一个 BMU 模块(BQ76PL455A-Q1模块)时、VP 和 VDIG 引脚的电源电流才会下降的现象。
如果是2个堆栈;
BMS (MCU 板) ⇔BMU1⇔BMU2
BMS2上的 BQ76PL455A-Q1是菊花链中的最后一个位置、其电源电流比其他模块低。
BMS1:TOP 引脚的电源电流= 0.457mA、VP 和 VDIG 引脚的电源电流= 5.830882mA
BMS2:TOP 引脚的电源电流= 0.435mA、VP 和 VDIG 引脚的电源电流= 4.338235mA
如果是6个堆栈;
BMS⇔BMU1⇔BMU2⇔BMU3⇔BMU4⇔BMU5⇔BMU6
BMU6上的 BQ76PL455A-Q1的电源电流仅低于其他模块。 BMU1/2/3/4/5上的电流几乎相同。
(1)您能否告诉我们为什么菊花链中最后一个位置的 BQ76PL455A-Q1的电源电流比其他模块低?
(2)菊花链中的多个堆栈时、您是否具有电源电流数据? 您能否 为菊花链中的每个 BQ76PL455A-Q1提供电源电流?
此致、
6月