This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:降低菊花链中 VP 和 VDIG 的电源电流

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764196/bq76pl455a-q1-decreasing-supply-current-to-vp-and-vdig-in-daisy-chain

器件型号:BQ76PL455A-Q1

大家好、

我们观察到只有最后一个 BMU 模块(BQ76PL455A-Q1模块)时、VP 和 VDIG 引脚的电源电流才会下降的现象。

如果是2个堆栈;

 BMS (MCU 板) ⇔BMU1⇔BMU2

BMS2上的 BQ76PL455A-Q1是菊花链中的最后一个位置、其电源电流比其他模块低。

 BMS1:TOP 引脚的电源电流= 0.457mA、VP 和 VDIG 引脚的电源电流= 5.830882mA

 BMS2:TOP 引脚的电源电流= 0.435mA、VP 和 VDIG 引脚的电源电流= 4.338235mA

 

如果是6个堆栈;

 BMS⇔BMU1⇔BMU2⇔BMU3⇔BMU4⇔BMU5⇔BMU6

BMU6上的 BQ76PL455A-Q1的电源电流仅低于其他模块。 BMU1/2/3/4/5上的电流几乎相同。

(1)您能否告诉我们为什么菊花链中最后一个位置的 BQ76PL455A-Q1的电源电流比其他模块低?

(2)菊花链中的多个堆栈时、您是否具有电源电流数据? 您能否 为菊花链中的每个 BQ76PL455A-Q1提供电源电流?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    确实、由于通信负载较小、位于最后位置的器件会消耗更少的功率。

    由于所有返回的数据包都通过此器件、底部的数据包将消耗更多功率。

    请在我们的一侧检查随附的"完成"。

    Andy

    e2e.ti.com/.../PL455A-power-consumption.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的回答。 设备在最后位置的当前趋势是否仅在通信过程中出现? 当不进行通信时、最后一个器件中的电源电流趋势是什么?

    您是否有任何想法来减小每个器件的电流变化、尤其是菊花链连接最后位置的器件?

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    在不进行沟通时、他们在理论上应该没有太大的区别。

    我没有更好的方案来缓解这种情况。 无论如何、启用平衡是一种可行的方法。

    谢谢!
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的回答。

    此致、
    6月