Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 您好!
我的客户对 TPS63070有疑问。
我的客户使用 TPS63070制作了电路板、
高电流输出时的效率比预期低约10%。
我认为效率低下的原因是所用线圈的直流电阻、
您能告诉我以下内容吗?
在推荐的电感器中发现了① Murata 的"1277AS-H-1R0M"、我想知道在这里使用时的效率数据。
②其他请告诉我是否有任何方法可以提高效率。
此致、
Yurie