This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:关于 TPS63070效率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764755/tps63070-about-tps63070-efficiency

器件型号:TPS63070

您好!

我的客户对 TPS63070有疑问。

我的客户使用 TPS63070制作了电路板、

高电流输出时的效率比预期低约10%。

我认为效率低下的原因是所用线圈的直流电阻、

您能告诉我以下内容吗?

在推荐的电感器中发现了① Murata 的"1277AS-H-1R0M"、我想知道在这里使用时的效率数据。

②其他请告诉我是否有任何方法可以提高效率。

此致、

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yurie、
    请分享您的 VIN/VOUT/IOUT 条件、我可以进行比较。

    数据表效率值通过 Coilcraft XFL4020-152ME 进行测量。 为了获得最佳效率、电感器应具有较低的直流电阻。 在较高的开关频率下、交流电阻也需要考虑在内、与 DCR 相比、交流电阻的影响可能更大。 小芯片电感器的磁芯材料通常具有高损耗。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Julian


    感谢您的快速回复!
    客户正在审查这些规格。
    如果您理解、请告诉我。


    同样、Murata Manufacturing 是否使用"1277AS-H-1R0M"获得了效率数据?


    此致、
    Yurie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yurie、

    我已经使用1276AS-H-1R0N 与 XFL4020-1.5uF 测量了典型效率。

    VIN=5V、VOUT=3.3V、IOUT=500mA
    XFL4020-1.5uH = 92.4%
    1276AS-H-1R0N = 91.9%

    VIN=5V、VOUT=3.3V、IOUT=1000mA
    XFL4020-1.5uH = 92.8%
    1276AS-H-1R0N = 91.6%

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Julian

    感谢您提供效率数据。

    我将回复我的客户。

    此致、

    Yurie