This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:使用 RESET 引脚禁用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765850/iso5451-q1-using-reset-pin-for-disable

器件型号:ISO5451-Q1

您好!

根据 iso5451-Q1的内部简化电路原理图、如果 RESET 信号处于低电平的时间更长、则输出将被禁用。

是否可以使用 RESET 引脚不仅进行复位、还进行禁用?

谢谢、
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    是的、这是可能的。 根据表1、您还将看到、当 RST 为低 电平时、输出也将为低电平。

    谢谢、

    Audrey