Other Parts Discussed in Thread: ISO5451-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5451-Q1 您好!
根据 iso5451-Q1的内部简化电路原理图、如果 RESET 信号处于低电平的时间更长、则输出将被禁用。
是否可以使用 RESET 引脚不仅进行复位、还进行禁用?
谢谢、
TI 客户
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451-Q1
您好!
根据 iso5451-Q1的内部简化电路原理图、如果 RESET 信号处于低电平的时间更长、则输出将被禁用。
是否可以使用 RESET 引脚不仅进行复位、还进行禁用?
谢谢、
TI 客户