Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 您好!
有人能给我建议吗、我被卡住了!
我使用 IC BQ25606为4.2V 锂电池充电并为系统供电。 我还将电池连接到分压器和运算放大器跟随器、以提供1V 最大电压。 然后、该电压进入 PYCOM (ESP32 IC) ADC 引脚以测量电压读数。 我发现、当电池未为系统供电时、ADC 工作正常(使用外部电源)。 但当电池为 PYCOM 供电时、ADC 无法工作(提供下降读数)。 我想知道 BQ25606是否对电池状态执行任何不允许 ADC 读取电压的操作? 我使用运算放大器来分类阻抗。 我不知道还有什么要做的!
谢谢!
Emilija