This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:当我读取电压读数时、BQ25606是否会影响电池?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765060/bq25606-would-bq25606-affect-the-battery-when-i-take-a-voltage-reading

器件型号:BQ25606

您好!

有人能给我建议吗、我被卡住了!

我使用 IC BQ25606为4.2V 锂电池充电并为系统供电。 我还将电池连接到分压器和运算放大器跟随器、以提供1V 最大电压。 然后、该电压进入 PYCOM (ESP32 IC) ADC 引脚以测量电压读数。 我发现、当电池未为系统供电时、ADC 工作正常(使用外部电源)。 但当电池为 PYCOM 供电时、ADC 无法工作(提供下降读数)。 我想知道 BQ25606是否对电池状态执行任何不允许 ADC 读取电压的操作? 我使用运算放大器来分类阻抗。 我不知道还有什么要做的!

谢谢!

Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在为 SYS 供电或不为 SYS 供电时、您是否在 ADC 输入端获得电压差? 您可以在 ADC 输入端添加电容器滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、我测量该电压~0.9V (在分压器之后)、在为系统供电或不为系统供电时也测量其相似值。 我尝试添加高达30uF 的电容器、但没有帮助。 ADC 仅在电池未供电时工作。
    我还尝试向 ADC 引脚串联添加1K 电阻、确实看到了电压降、但读数仍然错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对根本原因没有明确的认识。 您可以尝试降低 ADC 的电阻、使整个系统的接地更宽、并在 ADC 输入端添加1uF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同! 我尝试将分压器的电阻器更改为兆欧姆和千欧姆。 它可能是 PYCOM 的 ADC 问题、我们将获得单独的 ADC。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为问题可能是 ADC 本身。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们刚刚使用单独的 ADC 进行了测试、它运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。