This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116MHZ 短路断续问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762026/lm5116mhx-short-circuit-hiccup-problem

主题中讨论的其他器件:LM5116

大家好、TI 专家!

我最近使用 LM5116MHZ 制造两个降压电源。 输入电压为18-60Vdc、输出电压为5V 4A 和12V 3A。输出短路测试中的产品、低电压和高电压输入电压点短路可能是正常毛刺;中间输入电压点的短路不能毛刺、 测得的输出电流是电流限制点、这将导致 MOS 管和变压器变热。我已经调试了 cramp、CSS、Rs 和其他参数、但效果不是很好。  比较数字如下:

 60V 输入、12V 输出4A、输出短路波形如下图所示、通常会发生烧毁。

55V 输入、12V 输出4A、输出短路波形如下图所示、不是正常毛刺。平均电流等于过流限制点电流

为了确保完整的输入电压范围、当产品在 Burp 模式下工作时输出短路、如何进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的详细描述和示波器波形? 您能否分享双 LM5116设计的原理图?

    如果我理解正确、第一个波形显示正常的断续性能、第二个图像显示第二个开关节点的波形、该节点未进入电流限制。 是这样吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katelyn!

    您的理解可能会有一些问题。 两个波形都可以限制电流、但第二个波形不会以正确的方式限制电流。我的意思是、当达到限流点或短路时、LM5116MHZ 应进入 Burp 模式(持续打开和重新启动)。 我要解决的问题是如何调试产品、以便芯片可以进入 Burp 模式(连续打开和重新启动) 在设计输入电压范围的任何点发生电流限制或短路时、其优点是 MOS 管和降压电感器的温升在长时间短路时处于安全区域。我根据基本 WEBENCHRegistered设计得出 工具推荐的调优参数、但仍然无法解决;下面的附件是我的原理图。 您能帮我详细分析这个问题吗?期待您尽快回复、非常感谢!e2e.ti.com/.../YOGO_5F00_POWER_5F00_V0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享更多详细信息并帮助回答我的问题。

    从您的解释中可以看到、当输入电压处于特定范围内时、电流限制似乎没有达到。 短路保护不起作用时、输出电压是多少? 此外、U3和 U1是否存在相同的问题?

    监测器件是否进入电流限制的一种方法是测量 UVLO 引脚上的电压。 如果器件处于电流限制状态、则应将该电压下拉至200mV。 您能否检查此器件在特定电压下是否未进入电流限制? 如果是、我们可以尝试添加一个电阻器来设置电流限制、如数据表第16-17页所述。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进这个主题。 您能否回答以下几个后续问题?


    从您的解释中可以看到、当输入电压处于特定范围内时、电流限制似乎没有达到。 短路保护不起作用时、输出电压是多少? 此外、U3和 U1是否存在相同的问题?

    监测器件是否进入电流限制的一种方法是测量 UVLO 引脚上的电压。 如果器件处于电流限制状态、则应将该电压下拉至200mV。 您能否检查此器件在特定电压下是否未进入电流限制? 如果是、我们可以尝试添加一个电阻器来设置电流限制、如数据表第16-17页所述。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有其他后续问题或信息、请回复此主题。

    此致、
    Katelyn