Other Parts Discussed in Thread: LM5116
大家好、TI 专家!
我最近使用 LM5116MHZ 制造两个降压电源。 输入电压为18-60Vdc、输出电压为5V 4A 和12V 3A。输出短路测试中的产品、低电压和高电压输入电压点短路可能是正常毛刺;中间输入电压点的短路不能毛刺、 测得的输出电流是电流限制点、这将导致 MOS 管和变压器变热。我已经调试了 cramp、CSS、Rs 和其他参数、但效果不是很好。 比较数字如下:
60V 输入、12V 输出4A、输出短路波形如下图所示、通常会发生烧毁。
55V 输入、12V 输出4A、输出短路波形如下图所示、不是正常毛刺。平均电流等于过流限制点电流
为了确保完整的输入电压范围、当产品在 Burp 模式下工作时输出短路、如何进行调试?