This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:Bq Studio 工具- Cell Current 1...4日志记录数据

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765667/bq40z50-bq-studio-tool--cell-current-1-4-logging-data

器件型号:BQ40Z50

您好、先生、

已使用 bq studio 工具记录所有 SBS 数据。

作为应用原理图、通过 SRN 和 SRP 引脚进行电流检测。  

关于记录数据,我看到电芯电流1和电芯电流2不匹 配电流(),您能解释 FG 如何在充电和放电期间测量每个电芯电流吗?  

电压 电流 VCELL1 VCELL2 电芯电流1 电芯电流2.
8727. 1731. 4367 4359 1731. 1730
8726. 1723. 4368 4360 1723. 1724.
8725. 1717. 4366 4359 1713. 1715.
8726. 1713. 4366 4360 1715. 1713.
8726. 1705 4367 4359 1707 1706
8726. 1701 4366 4360 1695 1697
8727. 1692 4367 4360 1692 1694.
8728 1690 4366 4360 1688 1688
8728 1679 4367 4361 1681. 1679
8728 1674. 4368 4360 1673. 1672
8729. 1665 4369 4361 1668 1666
8729. 1657. 4369 4361 1656. 1656.
8728 1654. 4367 4361 1655. 1655.
8729. 1649. 4368 4361 1649. 1646.
8728 1639. 4368 4360 1639. 1639.
8729. 1634. 4368 4361 1634. 1635.
8730 1629. 4367 4361 1624 1625.
8730 1625. 4368 4362 1626. 1625.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您进行充电时、如果启用了平衡功能、则电量监测计会调制每节电池的充电电流、以确保正确充电。 这就是您具有增量的原因。