请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您好、先生、
已使用 bq studio 工具记录所有 SBS 数据。
作为应用原理图、通过 SRN 和 SRP 引脚进行电流检测。
关于记录数据,我看到电芯电流1和电芯电流2不匹 配电流(),您能解释 FG 如何在充电和放电期间测量每个电芯电流吗?
| 电压 | 电流 | VCELL1 | VCELL2 | 电芯电流1 | 电芯电流2. |
| 8727. | 1731. | 4367 | 4359 | 1731. | 1730 |
| 8726. | 1723. | 4368 | 4360 | 1723. | 1724. |
| 8725. | 1717. | 4366 | 4359 | 1713. | 1715. |
| 8726. | 1713. | 4366 | 4360 | 1715. | 1713. |
| 8726. | 1705 | 4367 | 4359 | 1707 | 1706 |
| 8726. | 1701 | 4366 | 4360 | 1695 | 1697 |
| 8727. | 1692 | 4367 | 4360 | 1692 | 1694. |
| 8728 | 1690 | 4366 | 4360 | 1688 | 1688 |
| 8728 | 1679 | 4367 | 4361 | 1681. | 1679 |
| 8728 | 1674. | 4368 | 4360 | 1673. | 1672 |
| 8729. | 1665 | 4369 | 4361 | 1668 | 1666 |
| 8729. | 1657. | 4369 | 4361 | 1656. | 1656. |
| 8728 | 1654. | 4367 | 4361 | 1655. | 1655. |
| 8729. | 1649. | 4368 | 4361 | 1649. | 1646. |
| 8728 | 1639. | 4368 | 4360 | 1639. | 1639. |
| 8729. | 1634. | 4368 | 4361 | 1634. | 1635. |
| 8730 | 1629. | 4367 | 4361 | 1624 | 1625. |
| 8730 | 1625. | 4368 | 4362 | 1626. | 1625. |