This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV75715P 压降

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38842-ADJ, LP38842, LP5912, TLV757P, TPS746, TLV759P, TPS745, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764701/tlv757p-tlv75715p-voltage-drop

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件:LP38842-ADJLP38842LP5912TPS746TLV759PTPS745TLV755P

尊敬的先生/女士

这种形式意味着什么?
是否有必要在仪表上保持 Vout、Vin 必须大于仪表上的电压?
例如,如果 Vout=1.5V,Vin 必须>2.3V (1.5V+0.8V)。

我客户的应用是 Vin=1.8V、Vout=1.5V、Max Iout=0.5A~1A。

此致、

黄上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    你是对的。 压降电压是 LDO 保持输出稳定所需的最小余量(Vin - Vout)。 在结温高达85C 时使用 Vout = 1.5V 的器件需要最小 Vin = 1.5V + 0.8V = 2.3V。如果结温将超过85C、则最小 Vin = 1.5V + 0.85V = 2.35V

    LP38842或 LP38842-ADJ 是超低压降稳压器、根据输入、输出和负载要求、这些稳压器可能适合您客户的应用。 在1.5A 负载电流下、这些器件的最大压降电压为315mV。 欧姆定律可用于估算负载电流为1A 时的压降电压。 这是因为当稳压器在接近压降的情况下运行时、导通晶体管被驱动到线性区域、并且运行方式与电阻类似。 导通晶体管的导通电阻与负载电流无关:

    Ron = Vdo @ 1.5A / 1.5A = Vdo @ 1A/1A

    VDO @ 1A = Vdo @ 1.5A / 1.5A * 1A = 315mV / 1.5A * 1A = 210mV

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!
    感谢您的回复和建议。
    我的客户设计 LP5912并提出如下问题。
    e2e.ti.com/.../764708

    以便他们考虑使用 TLV757P 代替 LP5912。
    VIN 1.8V/1.5V 输出电压/系统负载表0A 至0.3xA。
    其产品非常小(BGA SIP 模块)、对于 SIP 模块、LP38842封装尺寸非常大。
    请给我一些建议吗?

    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    TLV757P 适用、因为最大压降电压为850mV @ 1A 输出电流。 因此、在0.3A 时、最大压降电压为850mV * 0.3 = 255mV。 因此、该器件将能够在1.8V 输入电压下调节1.5V 输出、因为余量(Vin - Vout = 300mV)大于最大压降电压。 类似地、TLV755P、TLV759P、TPS745和 TPS746在输出电流为0.3A 时的压降电压均小于300mV、并且均采用小型封装(SOT-23、WSON 或 X2SON)。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!
    感谢您的快速回复。
    我的客户设计用于 DDR 电源的 TLV757P。
    有两种规格需要指定。
    1.当控制器从睡眠模式唤醒时,动态负载将为0A 至0.3A。
    峰值负载将上升至0.5A。
    TLV757P 是否支持这些规格?

    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!
    我很抱歉给你带来麻烦。
    如果 TLV757P 不能满足客户的应用需求? 请给我另一个 P/N 吗?
    输入电压1.8V/1.5V
    有两种规格需要指定。
    1.当控制器从睡眠模式唤醒时,动态负载将为0A 至0.3A。
    峰值负载将上升至0.5A。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    在峰值负载为0.5A 时、TLV757P 的压降电压将过高:

    VDO @ 0.5A = Vdo @ 1A / 1A * 0.5A = 850mV * 0.5 = 425mV。

    输出电流为0.5A 时的 LDO 压降电压必须低于应用的余量(Vin - Vout = 300mV)、以实现正确的输出调节。 考虑到这一点、TLV759P、TPS745和 TPS746都是适合您的客户的选择、因为它们在1.5V 输出电压和0.5A 输出电流下的最大压降分别为220mV、235mV 和220mV。

    谢谢、
    Gerard