Other Parts Discussed in Thread: LP38842-ADJ, LP38842, LP5912, TLV757P, TPS746, TLV759P, TPS745, TLV755P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV757P 主题中讨论的其他器件:LP38842-ADJ、 LP38842、 LP5912、 TPS746、 TLV759P、 TPS745、 TLV755P
尊敬的先生/女士
这种形式意味着什么?
是否有必要在仪表上保持 Vout、Vin 必须大于仪表上的电压?
例如,如果 Vout=1.5V,Vin 必须>2.3V (1.5V+0.8V)。
我客户的应用是 Vin=1.8V、Vout=1.5V、Max Iout=0.5A~1A。
此致、
黄上